This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1820:关于内部 HPF

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1184472/pcm1820-about-internal-hpf

部件号:PCM1820

大家好、团队成员

客户正在其真实系统中测试 PCM1820。

现在、它们满足了有关我们器件的 HPF 截止频率问题。

在其实际系统中、20KHz 至40KHz 时、它们需要频率响应<+-1dB。

 为了满足高达40KHz 的频率响应、客户选择 FS 至96KHz。  

从 PCM1820数据表中可以看出、PCM1820在器件中集成了内部 HPF。 它显示-3dB 截止频率为0.00025*FS。

96K FS 的-3dB 是:96K*0.00025=24Hz。 (它们需要20Hz <+-1dB)、这意味着我们的器件无法满足其设计要求。

 

我们尝试将输入耦合电容器从4.7uF 增加到47uF、 HPF -3dB 大约为24Hz、这意味着测试结果与我们的数据表相匹配、但测试结果无法满足客户设计要求。

我认为这与我们的器件内部 HPF 相关。

 

您对此问题有什么意见吗?  在20-40KHz @96K fs?下、我们如何保证频率响应<+-1dB

 

谢谢。

毛利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shal 答复 tat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    限制因素是数字高通滤波器。 因此、在96kHz 时、数字滤波器的24Hz 应限制频率响应。

    您可以考虑在输入端建立某种预加重网络、与较高的频率相比、模拟信号中的低频率更强。 这可能会导致数字输出端出现平坦的特性