This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:[DREAMUS]与 TLV320ADC3101相关的产品查询

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101, PCM1820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1184714/tlv320adc3101-dreamus-product-inquiry-related-to-tlv320adc3101

器件型号:TLV320ADC3101
主题中讨论的其他器件: PCM1820

大家好、TI 支持团队

客户 正在使用 TLV320ADC3101产品、但如果该产品有新一代产品、请推荐。

(改进 AGC、噪声消除、DSP 功能等)

应用:USB DAC 电缆

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 TLV320ADCx120系列和 PCM1820中、有一些对上述功能进行了改进的新一代 ADC、但没有一款具有 miniDSP 集成式 ADC3101、这是唯一一款。

    此致、