This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562:SDOUT -不使用它的功能和后果

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1184847/tas2562-sdout---function-and-consequences-of-not-using-it

器件型号:TAS2562

TAS2562通过 SDOUT 提供什么信息? 在常规应用中不使用此引脚会产生什么后果?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    TAS2562可通过 SDOUT 发送以下数据:

    • V 传感
    • I SENSE (仅在主机控制器上运行扬声器保护算法时需要 V 和 I SENSE)
    • VBAT 电平
    • 裸片温度
    • 增益(用于增益共享立体声应用)

    但是、如果不需要传输这些数据、SDOUT 引脚可以安全地保持未使用状态。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师