This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5120-Q1:动态范围增强器(DRE)连续蜂鸣声

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1180002/pcm5120-q1-dynamic-range-enhancer-dre-continuous-beep

器件型号:PCM5120-Q1

大家好、

当动态范围增强器(DRE)功能激活时、PCM5120的声音输出将持续发出蜂鸣声。

除了在图中配置寄存器之外、设置 DRE 功能是否还需要任何其他配置?

使用默认 DRE 参数而不是下图中红色块中的参数配置会导致问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应在星期四作出答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是问这个问题的人。

    系统运行良好、可以在打开 DRE 功能之前播放音乐而不失真。

    我仔细阅读手册、发现 PCM5120似乎仅在第1页配置 DRE 寄存器、因此我认为只需要进行以下更改:

    ADC_WriteByte (0x6B、0x01);//复位值

    ADC_WriteByte (0x6C、0x40);//复位值

    ADC_WriteByte (0x3C、0x01);

    ADC_WriteByte (0x41、0x01);

    唯一的变化是将寄存器0x3C 和0x41的值从0x00更改为0x01。 那么它将无法正确输出。

    我还下载了 PurePath3、但我没有看到 PurePath3软件输出与我的输出之间存在任何明显的不一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我仍然认为这是由配置错误引起的、但我不知道配置 错误发生在哪里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是 EVM 还是您自己的电路板。?系统可能会发出一声蜂鸣音。 在应用手册中给出的标准设置下、请将麦克风输入接地并重新供电、然后查看是否仍然发出蜂鸣音。

    尝试将阈值更改为较低的值、看看会发生什么情况、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、 在配置 PCM5120时使用应用程序中给出的标准设置将无法获得正确的时钟输出、因此我使用自己的代码来配置它、并且我不知道我在应用程序中错误选择了哪个选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用自己的板和我自己的代码。 将麦克风输入接地并重新接通电源、蜂鸣音仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想输入24.576M MCLK、输出3.072M BCLK 和48K LRCLK、  

    图中的配置是否错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、如果我不使用 DRE、请使用 应用程序中提供的标准设置 添加两行代码

    ADC_WriteByte (0x16、0xD8);//解决失真问题
    ADC_WriteByte (0x75、0x40);//电力访问

    系统运行良好、可以在打开 DRE 功能之前播放音乐而不失真。

    如果我使用 DRE、即使使用 应用程序中提供的标准设置 、也会添加两行代码。  它仍然发出蜂鸣音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应于星期一作出答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论我输入何种音乐、DAC 转换后打开 DRE 功能的 PCM5120输出的模拟数据始终是大约285Hz 的波形。 听起来像是蜂鸣器的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以向我发送您的电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 TI 专家今天在美国休假、因此 请耐心等待、因为我们的回复会延迟。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    麦克风是交流耦合还是直流耦合?

    您是否将麦克风输入接地? 当您这么做时、振荡是否仍然存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过几次本手册的学习、我发现 PCM5120的 DRE 功能完全无法在 PLL 关闭时根据我设置的时钟打开。

    这个隐藏的限制只出现在一个模糊的地方,甚至不出现在文本部分,我把我的所有配置代码放在那里,即使你看不到....

    幸运的是 、DRE 现在在我打开 PLL 后成功启用。  测试正在进行中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。