大家好、
当动态范围增强器(DRE)功能激活时、PCM5120的声音输出将持续发出蜂鸣声。
除了在图中配置寄存器之外、设置 DRE 功能是否还需要任何其他配置?
使用默认 DRE 参数而不是下图中红色块中的参数配置会导致问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
当动态范围增强器(DRE)功能激活时、PCM5120的声音输出将持续发出蜂鸣声。
除了在图中配置寄存器之外、设置 DRE 功能是否还需要任何其他配置?
使用默认 DRE 参数而不是下图中红色块中的参数配置会导致问题?
我是问这个问题的人。
系统运行良好、可以在打开 DRE 功能之前播放音乐而不失真。
我仔细阅读手册、发现 PCM5120似乎仅在第1页配置 DRE 寄存器、因此我认为只需要进行以下更改:
ADC_WriteByte (0x6B、0x01);//复位值
ADC_WriteByte (0x6C、0x40);//复位值
ADC_WriteByte (0x3C、0x01);
ADC_WriteByte (0x41、0x01);
唯一的变化是将寄存器0x3C 和0x41的值从0x00更改为0x01。 那么它将无法正确输出。
我还下载了 PurePath3、但我没有看到 PurePath3软件输出与我的输出之间存在任何明显的不一致。
但是、如果我不使用 DRE、请使用 应用程序中提供的标准设置 添加两行代码
ADC_WriteByte (0x16、0xD8);//解决失真问题
ADC_WriteByte (0x75、0x40);//电力访问
系统运行良好、可以在打开 DRE 功能之前播放音乐而不失真。
如果我使用 DRE、即使我使用 应用程序中提供的标准设置 、也会添加两行代码。 它仍然发出蜂鸣音。