This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME49600:PSRR

Guru**** 2556580 points
Other Parts Discussed in Thread: LME49600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1184791/lme49600-psrr

器件型号:LME49600

您好!

查看数据表第7页时、可以看到 PSRR 特性数据。

图18和20的标题相同、+PSRR 与频率 VS =±15V、宽带宽模式。

有什么不同? 图20可以是-PSRR 吗?

此外、图19和21是否相同?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki - San、

    感谢您关注这些 PSRR 图。  此器件是较旧的 National Semiconductor 器件。  出现标签错误;请使用我的以下映射:

    图18:-PSRR 与频率间的关系;Vs =+/- 15V、低 IQ 模式

    图19:标记正确

    图20:-PSRR 与频率间的关系、Vs =+/- 15V、宽带宽模式

    图21:+PSRR 与频率间的关系、Vs =+/- 15V、宽带宽模式

    对于 LME49600、低 IQ 模式曲线非常相似、如果不相同。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢您提供提示信息。

    现在、我们的客户正在努力抑制100Hz 或120Hz 时的-VSS 电源纹波噪声。

    根据基本设计、PSRR 似乎比+PSRR 低-5dB、您是否有改进 EE 应用上-PSRR 特性的建议?

    是否有交叉销售的可替代 BUF 器件?

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、  

    Alec 今天不在办公室、因此我将提供一些意见。 该器件应在100-120Hz 时保持~-70dB 的 PSRR、这将类似于我对其他缓冲器的预期。 是否可以在器件中添加一些额外的电源去耦、尤其是针对该频率范围的电容器。  

    此致、  

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki - San、

    您是否能够考虑在器件中添加具有上述建议目标频率范围的额外电源去耦电容器?  如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    最棒的

    阿尔茨