This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:TPA3221 PBTL 声音低。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1185261/tpa3221-tpa3221-pbtl-the-sound-is-low

器件型号:TPA3221

尊敬的:

您是否介意帮助我解决这个问题? 附录是原理图。

目前、当客户使用 TPA3221时、主控模式和受控模式的增益均设置为26dB、主控模式为 PBTL、受控模式为 BTL。 主 Ω 连接到2 μ A/无负载,也 存在问题、性能是主模式的声音低于从模式的声音。  

非常感谢!

晶体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tpa3221_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Crystal

    我没有发现您的原理图有什么奇怪的地方、您能告诉我更详细的声音更低吗?

    根据您的原理图、似乎设置了24dB 增益、您的"26dB"有疑问、这意味着24dB 吗?

    2、主模式比24dB 低多少?

    3.主模式,您是指连接2欧姆/无负载,您是指主模式工作时,负载将在2欧姆和无负载之间切换?

    4.您能否帮助确认输入信号波形和输出信号波形,我们可以看到噪声或其他因素是否会影响音量。

    当您测试输出信号时、您是否还可以确认输出引脚上的输出、如 outp、outm、我们可以看到 PWM 波形是否正常。

    谢谢。

    Jesse