This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825PEVM:MCU

Guru**** 2762365 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P, BQ25180, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1184362/tas5825pevm-mcu

器件型号:TAS5825PEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825PBQ25180USB2ANY

您好!

我的客户需要在 新项目中使用 TAS5825p、如果他们希望我们使用 PurePath Console 3来调节性能、

只能通过 XEF216-512-TQ128-C20 (XMOS 半导体 MCU)使用 USB 接口?

他们可以向  XMOS 半导体寻求软件支持吗?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    跳过 xmos 也是不错的。

    客户可以将 i2c 和 I2S 线直接跳到我们的 EVM 板。

    然后、使用 ppc3配置放大器也可以正常工作。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    因此、他们只需要将  i2c 和 I2S 跳转到自己的 TAS5825P 板、对吧?

    有什么需要注意的?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    TAS5825P 与使用独立 MCU 板的充电器 BQ 产品相似(例如、 USBANY)来控制 TAS582P?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    [引用 userid="472872" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1184362/tas5825pevm-mcu/4463087 #4463087"]需要注意哪些事项?

    如果客户电路板上的 DVDD 也是3.3V、而不是1.8V、请务必小心。

    [引用 userid="472872" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1184362/tas5825pevm-mcu/4463100 #4463100">和 TAS5825P 具有类似的特性、它们使用独立的 MCU 板(例如、 USBANY)来控制 TAS582P?[/QUERP]

    很抱歉、您的问题没有完全理解、您能解释更多吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    请参阅下面的 BQ25180 EVM、它具有独立的 USB2ANY MCU 板控制 BQ25180 EVM、

    客户是否知道  TAS5825P 有任何独立的 MCU 板?

    https://www.ti.com/lit/ug/sluuch5b/sluuch5b.pdf?ts=1673315236031&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    我们没有适用于放大器 EVM 板的独立 MCU 板。

    如果客户需要 USB2ANY 器件、以下链接应该能够获取一个。

    https://www.ti.com/tool/USB2ANY

    此器件还可用于连接放大器 EVM 板。

    谢谢。

    Jesse