This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:电压电平

Guru**** 2814385 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1186074/tlv320aic3100-voltage-levels

器件型号:TLV320AIC3100
Thread 中讨论的其他器件:TXB0108

大家好、团队、

客户目前使用 IOVDD = 3.3V 的 TLV320音频编解码器、并将其与 TXB0108电压转换器耦合、使其 IO 上的电压从3.3V 变为1.8V、因为其 SOC 具有1.8V IO。

如果它们省去了电压转换器并且 IOVDD 等于1.8V、是否需要进行权衡?

我看到这属于建议的运行条件;看起来逻辑高电平也是一样的。

谢谢、

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    是的、您可以在 IOVDD=1.8V 的电压下运行器件、这两个主要权衡因素是功耗和 ASI 时序。

    理论上、切换到较低的 IOVDD、在该领域效率更高、功耗更低。

    但是、对于 ASI 计时、IC 设计为在3.3V IOVDD 下实现最佳性能、因此在表5.7-5.10的 d/s 中、您将看到较小电压轨的较慢时钟时间、具体取决于 您如何配置 ASI。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ASI 是否指音频接口? 那么、如果它们使用 I2S 从模式、那么将应用表5.8 (设置和保持时间更长、clk 和 dout 之间的延迟更长)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确