This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:关于音频播放器中缺少文件格式选择框

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-CMBEVM, TAS5806MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1185043/purepathconsole-regarding-the-absence-of-a-file-format-selection-frame-in-audio-player

器件型号:PUREPATHCONSOLE
主题中讨论的其他器件:PurePath-CMBEVMTAS5806MEVM

目前、我正在尝试使用 PurePath-CMBEVM、TAS5806MEVM 从扬声器输出声音。
我想使用 PurePath console3的音频播放器来读取和播放 wav 文件、但没有帧可以选择音频文件的格式。

可能是因为您使用的是 Windows 10?

我想知道如何处理这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takeru、

    当器件配置为 USB 模式音频输入时、您只需使用 Audacity 或类似的外部音频软件即可播放音频。 您无需使用 PPC3音频播放器。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢你的答复。
    但是、我想使用 PPC3的均衡器等来通过扬声器播放声音、同时更改音频输出。

    Takeru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好石桥

    即使使用 Audacity 播放音频、EQ 调整也可以正常工作。

    您可以使用 Audacity 播放音频并同时调整 ppc3。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jesse

    我了解在使用 EQ 时播放音频。
    但是、我目前正在尝试使用 Windows Media Player 播放声音、Windows Media Player 是 Windows 的标准音频播放器、但扬声器没有声音。
    我是否需要安装 Audacity 等音频软件?

    Takeru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takeru、

    通常、我们建议使用 Audacity、但播放音频的主要需求是确保在设备通电并处于活动状态时在窗口设置中选择正确的输出和输入设备。 Audacity 使您可以轻松选择这些选项。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    就是这样。 我能够理解。
    我将尝试使用 Audacity。
    感谢你的答复。

    Takeru