This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:较低 Z 负载下的高失真

Guru**** 2481325 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2, TPA6120A2RGYEVM, TPA6120A2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1165835/tpa6120a2-high-distortion-into-lower-z-loads

器件型号:TPA6120A2

6120A2开发套件在50欧姆及以下的负载条件下的性能非常差、但我们看到使用芯片的产品线性地达到削波。

以下是使用 AP 555B 和 具有+/- 7V 电源轨的6120开发套件完成的。 两个方面很明显;在50欧姆或更低时性能不好、即使 在300欧和600欧姆时、失真也会形成 U 形曲线、而不是线性下降到垂直失真限制。  

开发套件就像裸板一样、不包含原理图(并且丝印上有两个标签错误、用于反转输入和电源轨)。 增加电压轨会使性能变得更糟。

我们已经看到使用此芯片的产品测量结果、这些测量结果看起来像一条完美的直线、直到针对所有负载进行削波。 为了使6120实际工作达到技术规格要求并输出低失真功率以削波低于50欧姆、可以采取什么措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    在详细了解这些结果的原因之前、您能否确认在测量中使用的是 TPA6120A2 EVM、该器 件会在两个不同的 EVM 中突出显示。

    此致、

    Ignacio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignacio。。。  TPA6120A2RGYEVM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您确认正在使用 EVM。 是否对 EVM 进行了任何更改? EVM 配置为运行测试的方式也会显著影响器件的性能。 同时、我将把我掌握的信息带回团队、并在下周初与团队联系、以了解任何更新信息、或者如果我有其他问题。

    EVM 原理图在第7页的 EVM 用户指南中提供、可在 TPA6120A2产品页面的技术文档部分找到、以供参考。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了添加几个大旁路电容器、我们没有对电路板进行任何更改、以查看这是否会将 THD 降低到低 Z 负载中、但不会产生任何影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次查看了两种评估板模型、如果规格正确、这个评估板的测试效果可能明显优于我们的测试效果。  

    TPA6120A2EVM

    对性能有何看法、因为我们购买的电路板除了电源之外没有规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    器件的性能位于 数据表中、而 EVM 的用户指南有助于配置电路板设置。 但是、您可以预期电路板性能会与器件数据表一致。 我们最近使用 APX555在300欧姆下测试了 TPA6120A2EVM、我可以将其连接在下面。  请告知我们 TPA6120A2EVM 的较低负载配置(32欧姆)是否与器件数据表中的图6相匹配。  

    您能否确认设置如器件数据表中的图12所示。 模拟低通滤波器是可选的、我们使用了集成在 APX555中的数字低通滤波器、将带宽设置为90kHz。  

    e2e.ti.com/.../TPA6120A2_5F00_THDMeasurements.zip

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignacio、

    当我在外部300欧姆100pF 负载下运行相同的测试时(我需要构建一根线束以直接连接到 AP 的300欧姆、因此我使用黑铬假耳机负载)、我得到的结果比您所显示的结果差6-10dB。 明天我将完成电缆测试、直接测试 AP、而不使用任何电容。  

    也就是说、当我在负载中低于50欧姆时、THD 会增加10倍。 您的团队能否以20或32欧姆的电阻运行测试、因为这正是性能真正下降的悬崖。

    我制作了另一个模块来增加对负载的功率传输、并切换到3.3欧姆输出电阻器、但它仅对 THD 效率没有影响。

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我将协调一段时间来测试这些特定值。 我将在我们获得这些测量值后立即向您更新。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignacio、只是快速办理入住...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我们一直在等待 APX555释放、因为它正在用于其他器件。 下周某个时候、有人告诉我设备应该可用。 给您带来的不便、我深表歉意。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

     很抱歉耽误了这些测量的时间。 我们已经确认、我们可以在周二为 TPA6120A2使用 APx555。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 很显然、我自己有一个、如果有任何测试配置或设置注意事项、我应该知道/可以进行测试、现在我很乐意这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!  

      我们使用的设置如 TPA6120A2数据表的图12所示。 对于上述测量、在没有输入电容器和模拟输出 LPF 的情况下进行。 对于重负载变化、您是否修改了电路板上的 R14、R6、R16或 R13、R5、R15?

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未对电路板进行任何修改... 我认为我们可以绕过输出 LPF、因为我们的目标负载是纯阻性的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    看到 APx555的最低负载设置为300欧姆、并且您没有修改电路板上的电阻值、您能否描述一下您如何在测试中实现低于300欧的较低负载设置。 这有助于了解如何在这些较低负载下测量值。

    此致、  

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用负重12至600欧姆的 Neurochrome 耳机测试负载箱。  https://neurochrome.com/products/headphone-dummy-load

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

     它似乎是一个用于扫描各种负载的精确且有用的设备。 它看起来也会向器件添加容性负载。 如果可能、您能否在内部将直接连接到 APx555并将负载设置为300欧姆时测试未修改的 TPA EVM?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以、但我看不到这个点、300欧姆不是问题。  请在 OP 中查看我的初始图。 300欧姆和600欧姆测量良好、  THD 上升时低于300欧姆、因此我可以告诉您测量正常。

    该项目的目标负载为20-60欧姆、这是参考板上不能接受 THD 的地方。 我始终可以构建一个纯抗阻性负载来测量较低的 R 值。 神经铬上的最小 C 为100pF、这是我运行的测量值的设置位置。

    低值是否会影响电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

     很抱歉、我现在注意到了标题中 的负载电容为100pF、这是您在上面分享的初始测量结果。 此图显示了器件在300欧姆负载、100pF 电容下的 THD 与最低输出测量电平相差-68dB、而在用于器件在300欧姆输出下扫描的压缩文件夹中、与最低输出测量电平相差约-85dB、这与 TPA6120A2数据表中的图4相匹配。 初始测量中的其他较低负载遵循与数据表相同的趋势、数据表是图5和6中预期的 U 形。

     为了完全与数据表中的数字进行比较、此器件的特性是具有最小容性负载、并侧重于较低的阻性负载。 但是、如果存在隔离电阻器、则正确、对于该器件、100pF 时的电阻至少为5欧姆、以避免放大器不稳定。 在这些低频下、不应该出现问题、但这是可能的。 我必须研究添加一个100pF 的负载电容、以便在我们的端进行测试  

     我建议尝试直接连接以排除所有可能性、并确认附加电容可能是问题所在。 不过、我仍将研究负载电容。   

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新? 我们尝试了一个替代芯片、但功耗太高、因此使6120工作至关重要。 我明天将尝试0C 负载测试...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确认了性能与 R 无关。0 C 没有影响、但随着 R 减小、THD 会急剧增加。 将 C 从100pF 增加到10nF 也没有效果、因此我们可以排除这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!  

    对于给您带来的不便、我们深表歉意、但由于旅行/假期、我们的回复会有一些延迟。 我们将在收到您请求的数据更新后立即与您联系。 感谢您的耐心等待。  

    请注意、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已理解... 希望还能回来吗? 我们本周正处于决策点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我通过朋友请求发送了一封简短的私人邮件。  请允许我花些时间阅读您的帖子并获得适当的背景信息。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

     我昨天通过电子邮件发送了更新。 你收到了吗? 它包含一个压缩文件夹、该文件夹可能已被检测为安全问题。  

    谢谢、

    Sima