This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:可用作输入和输出

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, DIX9211, DIX4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1186002/pcm9211-feasibility-of-using-as-input-and-output

器件型号:PCM9211
主题中讨论的其他器件: DIX9211DIX4192

大家好、

我们计划在产品上使用 PCM9211音频接口收发器。 希望在不同的产品集中将相同的器件用于不同的用途。  其中一个产品线使用可用的输入端口、而其他产品线用作输出、是否可行?

 我想 知道该部件是否支持以下功能、

 作为输入器件:

 模拟辅助输入-一 个端口

光学接收插孔-一 个端口

数字同轴输入-一 个端口

输出应为 PDM、I2S 协议

 

作为输出设备:

 模拟辅助输出-一 个端口

光传输连接器-一 个端口

数字同轴输出-一 个端口

输入应为 PDM、I2S 协议

 

请将详细信息与可用的评估板分享、如果可用、还建议其他最佳且经济高效的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elvis、  

    如果您不需要 PCM9211中的 ADC、则可以选择  DIX9211、该器件与 PCM9211类似、具有以下功能。

    另一个选项是具有以下功能的 DIX4192

    • 六个数字音频输入端口支持 AES3平衡输入
    • 六个数字音频输出端口支持 AES3平衡、S/PDIF 同轴、光学和 CMOS 逻辑电平输出

    似乎我们没有用于  DIX9211的 EVM、但您可以从以下链接获取其他2个 EVM 进行测试。

    https://www.ti.com/tool/PCM9211EVM-U

    https://www.ti.com/tool/DIX4192EVM-PDK

    此致、

    Arash