This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:需要有关器件电流消耗计算的帮助。

Guru**** 2530130 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1186742/tlv320aic3106-need-help-to-calculate-the-device-current-consumption

器件型号:TLV320AIC3106

尊敬的团队:

我计划  在我的设计中使用 TLV320AIC3106。  对于在3.3V 下运行的 IC 的 IOVDD 轨、建议的电源电流是多少?

其余 所有电流消耗详细信息均已在该预期 IOVDD 轨中提及。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于器件本身、IOVDD 与 DVDD 协同工作、因此电流将<10mA (几 mA)、具体取决于器件配置、但如果 IOVDD 也在外部使用、则需要将其考虑在内。

    此致。