This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101EVM-K:我的计算机无法识别该卡

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1186478/tlv320adc3101evm-k-the-card-is-not-recognized-by-my-computer

器件型号:TLV320ADC3101EVM-K

您好、我刚买了您的套件、但无法使用。 我在 Windows 11专业版上。

我安装了该软件、将兼容性更改为 Windows 7、当我以管理员身份运行时、它可以工作、但我的卡未连接。 但是、当我打开设备管理器时、我发现 USB 卡无法识别、这是"未知"的。 我在禁用数字识别后找到了第一个和第二个安装的驱动程序"USB-MODEVM_Vista&7.inf"和"USB-MODEVM_WDM.inf"、我将其放入"%SystemRoot%INF"中。 不幸的是、尽管如此、它仍然不起作用...

下面是我在屏幕上看到的内容:


这是 PCB:

情况紧急... 请尽快帮助我...

镀铬
镀铬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    地址看起来不正确、以 admin 身份运行 ADC3101 GUI、并在 USBMODEVM 上向左切换 SW2:A2 (HI)  

    D2 LED 也应亮起。