This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4861:我对 LM4861M/NOPB & amp 有疑问;LM4876M/NOPB 比较?

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4861, LM4876

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187199/lm4861-i-have-query-regarding-lm4861m-nopb-lm4876m-nopb-comparison

器件型号:LM4861
主题中讨论的其他器件: LM4876

各位专家:

我们需要您提供建议并确认 IC (LM4861M/NOPB 和 LM4876M/NOPB)是否可在闭环/开环增益下运行?  我们的客户目前正在使用其设计中的 LM4861M/NOPB 来驱动1W、8 Ω 扬声器。 他能否取代 LM4876M/NOPB、而不是 LM4861M/NOPB?

希望您能帮助我们。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    这些器件上的内部偏置和增益电阻器不同、但整体功能仍然相同。 客户可以将 LM4861替换为 LM4876、只需考虑反转关断逻辑:

    • 当引脚1 =高电平时、LM4861将进入关断状态
    • 当引脚1 =低电平时、LM4876将进入关断状态

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师