This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:引脚电容、用于计算 I2C 总线的上拉电阻范围

Guru**** 2480875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1186860/tas5751m-pin-capacitance-to-figure-out-the-pullup-resistance-range-for-the-i2c-bus

器件型号:TAS5751M

您好!  

我有一位客户希望了解 I2C 引脚电容、以确定上拉电阻范围。 数据表中未注明此信息。  

我感谢对这一请求的帮助和支持。  

此致、

雷兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rez

    通常、该值约为10pF。  

    对于这个旧器件、我们没有非常具体的测量值。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jesse。 感谢您抽出宝贵时间