This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:我可以#39;t 连接到压电式控制台、CAN#39;t 查找具有固件更新的 EVM

Guru**** 2480855 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1182745/drv2700evm-hv500-i-can-t-connect-to-piezo-control-console-can-t-find-the-evm-with-firware-update

器件型号:DRV2700EVM-HV500

我正在运行 Windows 10并尝试连接到 DRV2700EVM-HV500、但压电式控制台无法识别该器件。 当我尝试按照固件更新/扫描器件程序执行操作时、电路板未显示、我只会收到消息"No BSL device found (未找到 BSL 器件)"。 我可以采取哪些步骤来尝试连接到电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 TI 专家在美国假日不在办公室、因此请耐心等待、因为我们的回复会延迟。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    只需确认一下、您是否已将 EVM 上的 JP4和 JP2设置为通过 USB 为 PSM 和 DRV 器件供电?

    您是否按住 BSL 按钮、然后将 EVM 插入 PC? 是否有任何其他 EVM 连接到同一台 PC?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们都设置为 USB、当我在执行硬件扫描之前插入 EVM 时、按下 BSL 按钮。 未连接其他 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的触觉专家不在办公室、因此请耐心等待、因为响应会延迟。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    插入 USB 后、是否看到绿色 LED 亮起? 按下"TRIG"按钮时、您是否看到任何 LED 亮起? -我想检查 MSP430是否处于活动状态,并在其上安装了默认固件

    您可以尝试单独的 USB 端口吗?

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请仔细检查电源的跳线设置。 它们将处于不同的位置、一个靠近电路板的"顶部"、另一个靠近"底部"

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论何时插入、都有一个绿色 LED 亮起、但按下 TRIG 按钮时、没有 LED 亮起。 我的计算机上的 USB 端口都无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个电源布线跳线均设置为 VUSB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我怀疑您电路板上的 MSP430可能已死。 如果电源电压的所有跳线设置都正确、并且您在插入 EVM 时按住 BSL 按钮、但仍然看不到 BSL 器件。  

    请提交支持请求单以获取替换 EVM https://support.ti.com/csm/ 

    此致、

    Arthur