This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:I2C 通信

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187091/tlv320aic3104-i2c-communication

器件型号:TLV320AIC3104

尊敬的先生或女士:

我目前正在尝试在自己的电路板上使用 TLV320AIC3104。 我已经检查了不同的电源、都很好。 我还检查了引脚"复位"行为、它工作正常。 我的问题是、当我尝试使用 uC 与芯片通信时、它没有回答(我对其 I2C 地址有疑问、我已经看到0x18和0x30、为了确保我尝试了这两种方法、但结果是相同的)。 首先、我只想读取一个寄存器。

你知道我的麻烦可能是什么原因吗?

请查看随附的原理图和不同的信号屏幕截图。

祝你度过美好的一天!

此致、
William。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:经过更多研究后,问题是由于焊料问题造成的。

    但是、请随时提供有关原理图的任何反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、知道 I2C 事务是固定的。

    我对原理图的评论:

    • 建议遵循数据表第12节中提到的电源排序。
    • 对于 MIC1Rx/MIC2L 等未使用的模拟输入、请将0.47uF 电容放置到 GND、而不是悬空。
    • 如果使用了 MIC2R 的交流耦合电容、则应将0.47uF 电容接地。
    • 建议在 ASI 和 MCLK 线路上放置0欧姆电阻。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的反馈、我将使用这些建议修改原理图。

    祝你度过美好的一天!