This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624A:TAS5624电源输出

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187592/tas5624a-tas5624-power-output

器件型号:TAS5624A
主题中讨论的其他器件:TAS5634

您好!

我的电流放大器配置为 TAS5534 + TAS5634 (2xSE + 1BTL)。 对于 SE 通道、10% THD 时的功率输出 无法达到 110W (约106W)。  

调制指数是否有助于改善功率输出? 例如、从97.7%(默认值)-> 99.7%开始、是否会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mototw

    理论上、它可以提高一点输出功率。

    但您知道、它通常会有差异、4W 的改进可能很困难。

    谢谢。

    Jesse