This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:提高更高频驱动的压摆率

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1184769/drv2700evm-improve-slew-rate-for-higher-frequency-drive

器件型号:DRV2700EVM
主题中讨论的其他器件:DRV2700

我们需要找到一种方法来提高 DRV2700的压摆率、以便能够以45V 和2kHz 的频率驱动22nF 压电式发声器。 此时、驱动不足以从发声器提供96dB SPL。 是否有办法添加外部组件来实现此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的触觉专家不在办公室、因此请耐心等待、因为响应会延迟。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    欢迎使用触觉 E2E! DRV2700是我们在此应用中最佳的压电式驱动器。  

    此压电式驱动器系列的一个重要概念是、对于低阻抗负载没有过流保护、此器件中唯一的调节是升压转换器的拉电流能力

    如果负载消耗的电流过大、升压电压将超出稳压范围并下降、直到负载降低、并且将恢复到其标称值。  

    对于22nF 压电式转换器、2kHz 45V (以 Vpeak 或 Vpp 为单位)应完全可行。 当您尝试向22nF 压电式输入2kHz 时、您是否看到电压下降?

    如果您看到电压下降、则可以略微减小 Rext 电阻器、这将增加每个开关周期泵入升压电容器的电荷量、并提高器件的拉电流能力。

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 的 Rext 低于数据表中建议的值。 数据表中的值为6.04k 与7.5k 及以上。 数据表示例将 I LIMIT 设置为大约电感器饱和电流的2/3。 该 EVM 可设置为4.7nH 电感器2.7A 饱和电流或2.3A 的80%。 我在数据表中找不到 DRV2700的任何限制、因此不知道 I LIMIT /饱和电流会有多高。 我们要复制的警报器示例(压电式上的振荡器/1:10 TX/120V)可提供105dB。 传输到我们的外壳、将电压降至45V 峰值可提供96dB。 切换到具有最大增益和45V 输出的 DRV2700EVM 可提供85dB 的输出。 增加输出电压不会增加声级。 我的极限能达到多高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    您如何验证 DRV2700的45V 峰值电压? 如果输出电压和频率相同、则 SPL 应与之前的解决方案相同。

    数据表的第7页将根据负载和升压电压提供器件的带宽限制。  

    您能否测量升压电压并确保看到~50V 电压以支持45Vpeak 输出?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur、我已经确认我们可以在2kHz 时实现45V 峰间值。 我认为问题主要在于在变压器版本上增加反电动势。 将此电压添加到标称50V、以提供120V 电压、从而将发声器的输出提升至95dB。 由于 ATEX0审批的电压限制为45V、因此我们必须了解我们的情况、并受到输出下降的影响。 好消息是、我们可以使用 DRV2700。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    换能器的限制是多少? 在您之前的电子邮件中、您说峰值电压为45V、现在峰值电压为45Vpk-pk。  

    这是 SPL 现在变小的原因吗?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好、ATEXx 对在故障条件下产生火花的可用能量进行了限制。 使用我们设计的外壳、我们可以达到45V (交流/直流)。 发声器将会升高得多。 使用1:10变压器的设计可驱动峰电压超过120V 的发声器。 因此、这不是发声器的限制。 这就是为什么变压器版本很难倾听、而 DRV2700版本几乎可以容忍的原因。 我们基本上受45V 限制和提供的 SPL 的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 专家今天在美国假日外出、因此请耐心等待、因为我们的回复会延迟。