This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC6140EVM-PDK:如何在 Windows 和 Linux 上获得真正的8通道768kHz 硬件采样、而不是软件重新采样?

Guru**** 2480855 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC6140EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187530/adc6140evm-pdk-how-to-get-true-8-channel-768khz-hardware-sampling-rather-than-software-resampling-on-windows-and-linux

器件型号:ADC6140EVM-PDK

似乎两个 Windows (最高192kHz?) Linux (ALSA:384kHz)的最大硬件音频捕获采样率低于768kHz。

当要求 Audacity 等声音录制应用以768kHz 的频率进行捕获时、它会使用软件升级采样来进行捕获。 我想得到

Windows 和 Linux 中 ADC6140EVM-PDK 的实际768kHz 采样率。

1) 1)建议使用哪种软件(开放源码或商业)来实现此目的?

Audacity 可以设置为768kHz 采样、但在 Windows 上不清楚硬件采样率的实际值。 在 Linux 上、它似乎是48kHz、

软件上采样所产生的差异。

商业软件 Sound Forge Pro 16 https://www.magix.com/us/music-editing/sound-forge/sound-forge-pro/

而 Reaper https://www.reaper.fm/ 似乎具有768kHz 的采样率、但我预计也会出现相同的重新采样问题。

2) 2)我如何确认我实际上从 ADC6140EVM-PDK 获得了请求的768kHz 采样率?

在 Linux 上、您可以在录制过程中查看/proc/asound/card1/pcm0c/sub0/hw_params。

Windows 中是否有类似的检查?

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是使用 USB 接口、因此 USB 接口也可以支持的采样率问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 TI 专家今天在美国休假、请耐心等待、因为我们的回复会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用示波器检查 ADC 上的 FSYNC 引脚频率、以查看频率是否为768khz