This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6360-Q1:申请样片代码

Guru**** 2480855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187841/pcm6360-q1-request-for-sample-code

器件型号:PCM6360-Q1

您好!

我们是否有 PCM6360 EVM 的示例代码?

对我们的 EVM 进行客户测试、发现只需按如下方式更改寄存器、此处为输出。

因为这些寄存器是 R 或保留的、所以它是有线的。。。

另一个问题是客户发现输出信号比原始信号的速度更快、可能的原因是什么?

谢谢你

B&R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 ADC 专家即将从美国度假回来、他将尽快发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议下载 Pure Path Console 3软件。 这可以帮助为您的应用程序生成示例代码。还有现成的代码 示例可使用 Pure path 控制台直接加载到 EVM 中。

     客户喜欢支持的时间安排是什么?