This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4889:LM4889的推荐旁路电容器类型和值是多少?

Guru**** 2481065 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4889

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187945/lm4889-what-is-recommended-bypass-capacitor-type-and-value-for-lm4889

器件型号:LM4889

大家好、

我的一位客户考虑将 LM4889用于他们的新产品。

他们有以下问题。 请问您能给我回复一下吗?

问题1.  在 VDD 和 GND 之间放置的旁路电容器的建议值和类型是什么? 电容器类型是电解电容器还是陶瓷电容器?  值是否为1uF?

问题2. 除关断模式外、如何使用什么来实现最小消耗电流?

问题3. 是否有任何方法可以提高抗噪性能?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    1. VDD 上的去耦电容器将取决于您的电源稳压效果。 通常、10uF 或1uF 用作本地储能罐、同时具有0.1uF 的小电容、有助于从电源线滤除高频率。 陶瓷电容器最常用、但也可以使用电解电容器作为较大的电容器。
    2. 除关断模式外、没有针对低功耗的特定设置。 交流耦合输入与 GND 并使输出保持悬空也许可以在工作状态下降低功耗、您可能需要对此进行测试、以查看它是否真正起作用、并且似乎比仅控制关断引脚更复杂。
    3. 最佳做法是将所有去耦电容器尽可能靠近 IC 放置、包括旁路引脚。 不要将旁路引脚电容器布置在远离 IC 的位置。 尝试从输入信号源走一条较短的路径、这样它就不会在到达放大器的过程中拾取噪声。  并确保在可能的情况下在启动连接中有一条到电源的良好 GND 返回路径、或者确保潜在噪声电路的 GND 返回不会通过放大器 GND 基准。

    希望这对客户设计有所帮助、如果有任何其他具体问题、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师