This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624ADDVEVM:TAS55XX GUI 与 PurePath v1.16

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, TAS5624A, TAS5624ADDVEVM, TAS5612A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187891/tas5624addvevm-tas55xx-gui-vs-purepath-v1-16

器件型号:TAS5624ADDVEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5558TAS5624ATAS5612ATAS5624TAS5612

我有一个 TAS5624ADDVEVM、我想用它来评估 TAS5558和 TAS5624A。

我知道该文档建议使用"TAS55XX GUI"作为配置软件。 这一点在几年前的其他论坛帖子中已经得到澄清。

但是当我尝试这个时、它无法通过 μ I²C 从 TAS5558读取。 它从寄存器0x00中只读取0x00、而不是0x6C。 未显示任何指向问题的错误消息。 甚至在我断开连接时也是如此

 TAS5624DDVEVM 中的 InputUsbBoard3 (因此 TAS5558不再连接)工具仍读取0x00、未显示错误。 似乎有些事情是错误的,I²C 的读数完全不符合预期。

我已检查设备管理器、并且板已正确列出 HID 设备。 因此、这似乎不是驱动程序问题。

然后、我尝试了 PurePath v1.16并选择了目标"TAS5612A"。

在这里、我可以成功地将0x00读取为0x6C。

由于 PurePath v1.16似乎是最新的软件、该图似乎与 TAS5624ADDVEVM 相当匹配、我想知道 TI 是否可以正式评论、对于 TAS5624ADDVEVM、是否可以使用它而不是"TAS55XX GUI"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andreas

      使用这种方法应该没有问题。 GUI 主要用于控制 I2C 命令并将其发送到 TAS5558、对于 TAS5624或 TAS5612没有区别。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。