This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558+TAS5624A 与 TAS3251

Guru**** 2480635 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, TAS5624A, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187880/tas5558-tas5624a-vs-tas3251

器件型号:TAS5558TAS3251TAS5624A
主题中讨论的其他器件: TAS5624ATAS3251

为了开发具有集成功率放大器和 DSP 功能的扬声器、我们发现了 TI 提供的2个解决方案:

- TAS5558+TAS5624A
TAS3251

我们的要求是:
-为4 Ω 负载提供~ 2x 150W 功率
- BTL 设计
-电源+36V DC
- I2S 数字音频输入立体声
-用于输入混频器、扬声器 EQ、音调控制和音量控制的 DSP 功能

这两种解决方案基本上满足了我们的要求。 当然、我们将对这两种解决方案进行深入评估。

但是、由于 TAS5558+TAS5624A 的设计相当陈旧、我想知道 TI 的建议是什么。
-您是否推荐采用 TAS5558+TAS5624A 的新设计?
- TAS5558+TAS5624A 是否有停产计划?
有什么建议? 您看到的 TAS5558+TAS5624A 或 TAS3251的哪些方面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    无论是 TAS5558还是 TAS5624A、我们都没有停产(EOL)计划、新设计当然可以使用这些器件。  

    概括地说、客户将选择 TAS3251来简化系统原理图、使用 PPC3进行调优的易于使用的软件以及在 PPC3 GUI 中配置自己的处理流程的能力。  

    如果您有任何其他问题、请随时通过 j-kenyon@ti.com 向我发送电子邮件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的及时和详细响应。 这可以很好地回答问题。