https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1184865/pcm2705evm-u-noise-issue
器件型号:PCM2705EVM-U主题中讨论的其他器件: PCM2704
大家好、
美好的一天! 我代表客户发布此帖子。
使用器件 PCM2705EVM-U 时会产生噪声
我重新安装了电路板、为您提供了一份新鲜的激动剂报告。This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1184865/pcm2705evm-u-noise-issue
器件型号:PCM2705EVM-U大家好、
美好的一天! 我代表客户发布此帖子。
使用器件 PCM2705EVM-U 时会产生噪声
我重新安装了电路板、为您提供了一份新鲜的激动剂报告。您好、Jonathan、
我设置 PCM2704/5EVM、我的过程遵循 USB 总线供电应用的《PCM270xEVM-U 用户指南》。
我的跳线设置如下所示、没有听说过持久性有机污染物、EVM 正常运行。 遵循以下 H/W 配置、查看结果是否相同

SW:1-3是 HID 接口、用于静音或调高/调低 CN2音频输出。 这些是按钮、而不是切换开关。
为了便于设计、您还可以参考以下主题、了解在将3.5mm 插孔插入音频系统时减少 POP 的注意事项:
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1024852/pcm2706-pop-noise
尊敬的 Daveon:
感谢您的支持。 我们的客户能够检查您的上次反馈、下面是他们的回复。
您好、Jonathan、
好的、这可能是 USB 端口驱动程序问题。 我建议检查两件事:


尊敬的 Daveon:
谢谢你。 这是客户方面的更新。
尊敬的 Daveon:
这是客户的更新。 对拖延表示歉意。
没有、先生、正如我在文本中所说的、我正在使用"PCM2704"板、并描述了 sw1-3。 SW1打开、SW2和3关闭。
我建议关闭 JP 2-6并在屏幕截图后打开 JP7。 我还建议尝试其他 USB 线。