This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频功率级驱动器、如 IRS2092

Guru**** 2480355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1188338/audio-power-stage-driver-like-irs2092

大家好、

我想知道我们是否有 如下数据表所示的 IRS2092解决方案。 如果是、您会建议一个吗?

它是一款无功率级(FET)的音频放大器。  

e2e.ti.com/.../IRS2092.PDF

谢谢、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

      恐怕我们没有类似的产品、不会直接输出驱动器信号。 这种器  件对客户不是很友好、他们不仅需要选择额外的 MOSFET 和更多的外设。 它们还需要设计反馈控制环路、板载器件电容器/电阻器都有一些变化、使得控制环路很难在大规模生产状态下保持稳定。 通过使用这些板载器件、增益设置也很难更改。

      我们建议使用我们的模拟输入器件一起替换 IRS2092+MOSFET。