This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5710:PVCC 的纹波电流

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187548/tas5710-ripple-current-for-pvcc

器件型号:TAS5710

大家好、

连接到 PVCC 的去耦电容器的纹波电流是多少?

我的客户仅使用 ACH、正在为 PVCC 连接100uF 去耦电容器。

他们希望知道纹波电流、因为它会影响电容器的寿命。

是否有任何数据或方法来计算纹波电流?

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们没有详细计算方法。

    在我们的芯片中、pvdd 主要为4个 MOSFET 半桥提供电源。

    我认为直接测量会更快。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jesse

    感谢您的回复。

    您能不能简单地教您如何直接测量纹波电流?

    此致、

    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

      通常、我们会将电流探头放入 PVDD 电容的一个桥臂中、并获取 RMS 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

     是否有任何建议用于 PVCC 的铝电解电容器?

    我想它将由容量和纹波电流决定。

    似乎 已将 ECA-1VM101 (Panasonic)用于 EVM。 您能告诉我建议的原因吗?

    此致、

    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

      您可以将类似的电容器与 EVM 配合使用。 主要考虑额定电压、电容、对该电容没有非常严格的要求。 纹波电流与热量有关、通常可以直接测试热性能。