This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:如何在不使用 D 放大器的情况下处理输出引脚

Guru**** 2480855 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1186990/tas5805m-how-to-deal-with-output-pins-in-case-not-using-d-amp

器件型号:TAS5805M

大家好、

客户让 TAS5805M 仅作为 DRC +电压处理运行、而不会 由于热问题而使部件发生切换。 在这种情况下、如何处理输出引脚(OUT、BST)和电源(AVDD、PVDD)?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hayashi

      电源需要提供合适的电压、否则我们的器件将报告故障并停止工作。

      对于未使用的 OUT 引脚、我们最好还是在电路板上保留 BST 电容器。 引脚悬空、不需要使用 LC。 将器件设置为高阻态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    让我澄清一下、BST 电容器在 GND 之间吗? 还是介于输出之间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!

    即使在未使用的通道上、也需要输出 BST 电容器

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

     我认为左侧是正确的、但我想确保我的理解。 我的理解是否正确?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki 您好!



    右侧是图像。 您需要将 BST 电容器连接到输出端。 未使用通道的唯一区别是没有输出滤波器。  

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    哦、真的。 我知道。 谢谢。

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hayashi

      请勿将 BST 引脚连接到 GND、将其保留为下图所示的那样。 只能按照 Luis 的建议拆下过滤器。