This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:MCLK 计算公式

Guru**** 2480635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1188720/tlv320aic3120-mclk-calculation-fomula

器件型号:TLV320AIC3120

尊敬的 TI 成员:  

MCLK 应由外部12.288MHz 时钟源供电、以实现48kHz 采样率。  12.288MHz 除以256、得到48kHz  

为什么选择256来生成48kHz 采样频率? 是否有任何特殊原因?  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在音频中、根据常用的采样率、有标准(公共音频可能更好)音频频率。 MCLK 频率是数字音频配置方式的函数;函数为:通道数[2:8]*字长[16:32]*采样频率  

    例如、2通道* 32位 WL* 48kHz FS = 3.072MHz。 您的 BCLK/MCLK 必须>=3.072MHz、这是一个64的 MCLK/FS 比(这是最小值)、您还可以提供128*FS (6.144Mhz)、256*FS (12.288Mhz) MCLK。  

    您提供的 MCLK 是标准音频采样率(fs=16kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、96kHz、 等)、这是大多数音频 IC 产品说明书所参考的内容。 但是、只要您提供必要的时钟来支持、用户 FS 就可以是任何频率。

    当输入 MCLK 或其他源时钟不是音频处理时钟的整数倍时、则需要使用板载 PLL。

    支持的时钟频率因器件和 PLL 是否可用而异、更多信息可在以下链接中阅读。 当 ASI 时钟配置因器件而异时、您通常可以在 TI.com 的产品页面上找到相关链接  

    https://www.ti.com/lit/an/slaa469/slaa469.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slaa716/slaa716.pdf?ts=1674157475339&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/an/slaa892/slaa892.pdf