This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:串扰测试

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM, TAS5828MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187077/tas5825mevm-x-talk-test

器件型号:TAS5825MEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5828MEVM

您好!

我 测试  了 TAS5825EVM 的串扰、发现它比数据表中规定的要差(100dB)。 请检查我的设置或测试条件是否适合此测试。 请告知 TAS5825数据表(PVDD?  是否连接到 spk OUT1/2? 等)


现象:串扰测试55dB (TAS5825数据表:串扰100dB@1K)

测试 DUT:PurePath 控制台主板+ TAS5825EVM

PurePath 控制台设置:

e2e.ti.com/.../TAS5825_5F00_PVDD19V_5F00_EE-test.zip

已连接 PPC MB 上的 I/O:光学

PVDD:19V by DC power supply

测量点:连接了4欧姆虚拟负载的 OUT1和 OUT2

信号:通过  APx525 OPTICAL 发送1k_0dBFS 和1k_-20dBFS

测试结果:

55 dB

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好

    您可以参阅我们的数据表中的串扰图。

    我们在不同情况下测量了串扰值、例如:图7-18。

    顺便说一下、您所附的数字只是一个概念图还是您使用的实际母板?

    主板与我们使用的主板似乎不同。 下面的链接是我们现在使用的内容。

    https://www.ti.com/tool/PUREPATH-CMBEVM

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    随附的图片是我 用于测试的实际主板。 PPC 主板连接到 TAS5825MEVM。 PurePathConsole+TAS5825MEVM

    串扰测试条件请参阅"图7-18"、 您是指 TAS5825MEVM 数据表吗? 串扰(55dB@1K)是否与 TAS5825MEVM 更相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christine

    [引用 userid="545464" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187077/tas5825mevm-x-talk-test/4476174 #4476174"]串扰(55dB@1K)是否与 TAS5825MEVM 更相关?

    是的、我们认为是这样。 串扰主要与两个因素有关、一个是放大器的性能、另一个是电感器。 对于我们的放大器、我们使用验证板对其进行测试、在更好的条件下、串扰不是问题、与数据表曲线相同。 但是、如果在电路板上、电感器未进行屏蔽、也会像 EVM 那样彼此非常靠近。 电感产生的磁场将相互耦合、从而导致额外的串扰。 我们的放大器无法消除这种串扰。 我们建议我们的客户使用屏蔽式电感器、或者可能使两个通道的电感器彼此远离。 这可以解决问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    您是否有有关 TAS5825MEVM 的测试数据?  

    [引用 userid="489378" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187077/tas5825mevm-x-talk-test/4477839 #4477839">我们建议客户使用屏蔽式电感器、否则可能会使两个通道的电感器彼此远离。 这可以解决问题。[/quot]

    我们是否可以获得有关2CH 电感器之间距离的符号指南或建议?

    谢谢、

    Christine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christine、您好!

    我们没有特定的设计指南、但为了便于参考、您可以查看类似的器件 TAS5828MEVM、它的输出布局针对串扰进行了更优化。

    此致、
    Luis