This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5719:TAS5719 OSC_res 值选择

Guru**** 2480625 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5719

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1185729/tas5719-tas5719-osc_res-value-selection

器件型号:TAS5719

您好!

我们使用 TAS5719组件构建了超过一千个部件、并且没有音频问题。  但是、我们发现了10个部件、其中音频不存在、除非您用手指或珠宝螺丝刀轻轻敲击示波器或引线、直至它。  音频将一直保持、直至断电 、然后重新接通电源。 TI 建议使用18.2k osc-res、对于超过1000个器件、没有问题。  这10个器件在许多器件(200个器件)中找到。   

TI 不会指示示波器分辨率的可接受值范围、我们发现16k 电阻器可以解决该问题。  但是、16k 会产生另一个问题吗?  使用一个值与另一个值之间的权衡是什么?  为什么18.2k 电阻器可以用于1000多个器件、但不能用于这10个器件?  组件下方的焊料是否对振荡器性能至关重要?

如果您需要更多信息或愿意通过电话进行讨论,请致电847-875-0129与我联系。  谢谢你

此致、

John Cerny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们的数据表中要求了18k 1%的电阻器。  

    该芯片对 osc-res 的值非常敏感。

    您是否对电阻的实际值进行了测量?

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、

    我们使用的是1%、18.2k 电阻器、它们的测量值在规格范围内。 您是否会评论所选电阻器的范围?  16k 电阻是否会导致其他问题?  如果提供一个范围或一个图表来指示基于电阻器值的权衡、则会很有价值。

    请解释振荡器中电阻器的用途。  谢谢你

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于16k Ω 电阻器的器件性能、我们没有任何研究。

    我只是想知道、如果将16k 欧姆电阻用于其他器件、而不是10个器件、它们能否正常工作?

    该电阻器用于 PLL 电路的振荡器修整。

    请您检查 ABA 测试、然后我们就可以知道它是由芯片还是电路板引起的。

    您可以使用好的电路板、并从这10个电路板中焊接1个电路板、以检查其是否正常工作。

    电源 请注意芯片下方的焊料情况、因为芯片下方焊接不良也会导致此问题。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、

    18.2k 电阻器已用于所有制造的产品、直到我们注意到音频问题为止 、根本没有问题。  在电路板上替换16k 会出现问题、并且音频不稳定性会停止。 在初始研究期间、我从 非生产 PCB 上移除了 IC、并观察到散热焊盘与散热焊盘之间没有焊接、这导致我移除了其中一个间歇性电路板上的更多器件。  X 射线显示器件下方有少量焊料沉积、但与 TI 在散热焊盘应用手册中的建议相比不足。  这让我认为、缺少焊料会导致器件接地不良、从而导致振荡器无法正常工作。

    顺便说一下、当 HDMI 信号被馈入电路板、并且扬声器被连接到任一扬声器端子时、就会发现这个问题。  音频是间歇性的或不会出现、除非您用手指或珠宝螺丝刀触碰 osc_res、或者使用相同的螺丝刀触碰通向电阻器的走线(带阻焊层)、或者您触摸引脚16附近的 IC 主体。 断开 PCB 的电源并重新应用后、您需要再次断开电路板的连接。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果焊接不够或在该问题之间进行伪焊接、则之前在其他客户一侧发生过。

    这是因为芯片的所有 GND 应该被连接至电源垫、这样芯片内部的所有 GND 能够被连接在一起。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢您的回答。

    请让我重申我对您所写内容的理解、"如果没有足够的焊料(或有冷焊点)、 可能会出现此问题。 "请澄清"之前在其他客户身边"。 我不理解你的第一句话。 您是否意味着其他 TI 客户站点发生了这种情况?

    如果 IC 内部的所有接地端都连接到 PowerPAD、那么我可以了解不充分的焊料如何导致器件的接地不良。  但是、使用16k 电阻器来"解决"这个问题是一个很好的长期解决方案(即、在不影响 PLL 性能的情况下、这个值可以降低多低?)。 由于我不知道 IC 内部的电路、因此我不知道将电阻器从18.2k 降低到16k 会如何补偿接地问题。

    感谢您的回答。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    通常、我们建议焊接应覆盖电源板的50%以上。 不到50%会很容易产生这种问题。

    对于16千欧、我们不建议使用该电阻、因为它尚未经过验证、因此我们不能说 它在正常情况下也是可以的。

    关于内部电路、由于这是一个旧芯片、我们需要更多时间来确认它在内部的工作方式。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢您的回答。 这是 PowerPAD 下方焊料的 X 射线图像。  X 射线不指示接合是否为冷、或者它是否实际将 IC 连接到 PCB。 如果我们假设两者之间存在良好的联系、那么快速绘图表明覆盖范围没有接近50%的地方

      

    您评论说、您需要更多时间来确认 IC 内的 PLL 是如何工作的。  您是否愿意确定此问题并向我们报告?  正如我提到过的、我们放置了一个16k osc_res 电阻器、它"解决了"了问题。  但我们需要 TI 告诉我们、 从长期功能的角度来看、这是否可以接受。  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想我的答案可能会让您感到困惑。 请允许我清除此问题。

    我们不建议使用16k 欧姆作为解决此问题的方法。  

    正如您在我们的数据表中看到的、我们建议的值为18k Ω 1%。

    我只能帮助您检查内部电路、看看是否可以找到任何线索。

    X 射线无法显示实际连接。

    为什么不  尝试重新焊接芯片并检查问题是否仍然存在?

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jess、您好!

    遗憾的是、电路板 不再可用于试验。  正如我向您提到的、我们的制造合作伙伴确实移除了一个电路板上的 TAS5719、而该电路板上明显没有足够的焊料。  它们添加了更多焊料并将 IC 重新连接到 PCBA。  他们说这不能解决间歇性音频问题。  遗憾的是、他们只在六个板中的一个上尝试了这种方法。  在造成损坏之前、可拆卸和重新加热此类器件(例如、带散热垫)多少次?

    此外、出于未来的目的、您是否会推荐针对此特定类型 IC 的移除技术?  我们有一个热气工具和 一个预热器。

    您提到 TI 不建议使用16k 电阻器。 但是、该器件是否有任何设计说明、说明如何选择18k 电阻器以及建议的范围、以及可能的折衷?

    奇怪的是、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我们没有特定数量的器件应进行重新焊接、这不是典型行为、我们通常不建议对器件进行多次重新加工。

    我们建议不要使用特定的删除技术。 带有焊盘朝下散热焊盘的器件的常见情况是加热板、热空气和熨斗的组合

    OSC_RES 电阻器值由我们的 IC 设计人员以及数据表中的值定义。 对此没有进一步的设计说明或分析。

    此致、
    Luis