This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624ADDVEVM:TAS5538以前的供货与最新版本

Guru**** 2814765 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5624ADDVEVM, TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187887/tas5624addvevm-former-shippments-usind-tas5538-vs-recent-version

器件型号:TAS5624ADDVEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5558TAS5538

几年前我订购了 TAS5624ADDVEVM。

该套件附带"InputUsbBoard3 6527708 Rev A"和"TAS5624DDVEVM - 6524657 revA"。

对于新项目、我们再次使用该板并希望进行一些评估。 此电路板的所有最新文档均与电路板上使用的 TAS5558 being 相关。 但我们的板实际上安装了 TAS5538。 从其他论坛帖子中、我已经了解到该 IC 已停产、已被 TAS5558取代。

我希望避免在使用过时 IC 的电路板上进行任何评估。 因此、我的想法是将板上的 TAS5538替换为 TAS5558。

下面我有一些问题:

-您是否建议在此评估板上将 TAS5538替换为 TAS5558?
-我在 TI 可以找到的较旧电路板和任何较新文档(手册和照片)与版本"TAS5624DDVEVM - 6524657 revA"相关。 和我一样。 因此、我想知道安装的 TAS5538是否是我的样片和最新版本之间的唯一区别。 您是否知道以前发运的电路板和最近发运的电路板之间还有什么不同之处?
- InputUsbBoard3中安装的固件如何? 我应该考虑固件更新吗? 如果是、如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    您可以通过 luisvf@ti.com 向我发送电子邮件 ,我可以提供修订版 A EVM 的用户指南。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我发送了电子邮件。

    我也可以请你回答这些具体问题吗?

    -您是否建议在此评估板上将 TAS5538替换为 TAS5558?
    - InputUsbBoard3中安装的固件如何? 我应该考虑固件更新吗? 如果是、如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    TAS5558和 TAS5538是引脚兼容且功能等效的、因此不是必需的。
    我认为输入 USB 板没有固件更新。

    此致、
    Luis