This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:使用不带 TI EVM 的 Pure Path Console v1.16

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, TAS5634, TAS5624A, PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1189413/tas5558-using-pure-path-console-v1-16-without-ti-evm

器件型号:TAS5558
主题中讨论的其他器件: TAS5634TAS5624APUREPATHCONSOLE

您好!

我目前评估在产品中使用 TAS5558 + TAS5624A/TAS5634。

到目前为止、我了解这些 D 类放大器的原始 EVM 使用 TAS1020B USB 接口 IC 通过 USB 与 Pure Path Console v1.16进行通信。
对于初始评估、这很简单、很好。

但后来、当我们使用 TAS5558 + TAS5624A (或 TAS5634)进行自己的 PCB 设计时、我们仍然希望使用 PurePathConsole 来调整设置。 不仅是我们的品牌、尤其是我们的客户(使用我们的设计作为 OEM 产品的品牌)。 如果有一个小型化且便宜的 USB 至 I²C Ω PCB 可用于将 PPC1连接到我们的定制板、那将会非常好。
I²C、我们可以通过原始 EVM 向所有客户咨询、并且只需将 μ C 总线连接到我们的定制板。 但这既昂贵又困难。

我们可以使用 TAS1020B 进行自己的设计。 但该 IC 已停产。 因此,恐怕我们不能购买它。

问题:
- TI 是否为这种情况提供了便宜且小巧的 PCB 解决方案?
-PPC1是否提供了连接第三个端口 USB 至 I²C 适配器的接口?

I²C 既不提供 Cheal/小型 PCB、也不提供第三方 USB 转 μ 适配器接口、另一种选择可能是我的客户将在离线模式下使用 PPC1。 他们可以轻松地评估所有设置、并将设置保存为 CCDEF 文件。 但据我所知、该 CCDEF 文件不包含寄存器值、仅包含 GUI 的设置。 因此、即使我开发了一个可通过第三方 USB 转 μ I²C 适配器与 TAS5558通信的定制工具、我的客户也无法将 CCDEF 转换为任何寄存器表。 我知道 PPC1可以创建完整的寄存器转储、但这只有在连接到 HW 时才可能实现(对于缺少原始 EVM 的客户来说、情况并非如此)。 因此,我看不到在脱机模式下使用 PPC1应用第三方适配器设置的任何选项。
但也许我忽略了一些东西。

问题:
-我的理解是否正确、如果没有与原始 TI EVM 的真正硬件连接、PPC1无法创建寄存器设置?
-您是否有任何建议可以让我的客户在不使用原始 TI EVM 的情况下使用 PPC1配置(并运行此配置) TAS5558?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    - TI 是否为这种情况提供了便宜且小巧的 PCB 解决方案? 否、我们只有 EVM

    PPC1是否提供了与第三方 USB 至 I²C 适配器的任何接口? 没有 PPC1只能用于 生成使用 TI EVM 的配置

    -我的理解是否正确、如果没有与原始 TI EVM 的真正硬件连接、PPC1无法创建寄存器设置? 对于 PPC1、是的、就是这样

    -您是否有任何建议可以让我的客户在不使用原始 TI EVM 的情况下使用 PPC1配置(并运行此配置) TAS5558? 您需要使用 TI EVM 来生成配置

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    非常感谢您的回复。 清楚。

    我有一点担心、在产品的生命周期内、我们将完全依赖 TI 的 EVM 进行设计。 EVM 使用过时的 IC (几年来就已经过时)。 因此、如果我们需要更多的产品、希望 EVM 在2-3年内仍然可用。