This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5634EVM:无法使用来自任何源的采样器 gt;48kHz 播放音频

Guru**** 2928270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, TAS5634EVM, PUREPATHCONSOLE, TAS5548, DIX4192, TAS5634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1189102/tas5634evm-not-able-to-play-audio-with-samplerates-48khz-from-any-source

器件型号:TAS5634EVM
主题中讨论的其他器件:TAS5558PUREPATHCONSOLETAS5548DIX4192TAS5634

您好!

我有 TAS5634EVM、想要评估尤其是 TAS5558的功能。
一个重要的问题是测试输入音频采样率在44.1kHz 至192kHz 范围内的支持。

我能够播放来自源 USB、SPDIF-Coax 和 SPDIF-Toslink 的音频。 但我无法播放44.1kHz 或48kHz 以外的采样率。

我使用 PurePathConsole v1.16。 目标是 TAS5548/58。 操作系统是 Windows 11。

EVM FWID 为 FWIDPCM5548EVM-B (根据 PurePathConsole v1.16)

EMVFirmware 版本为354 (根据 PurePathConsole v1.16)

这就是我尝试的方法:

1.选择 USB 音频时,不能将采样率更改为44.1kHz 以外的任何频率。 Windows 不提供任何其他选项。 因此、无论我播放什么内容、始终使用44.1kHz 的音频。
跳线 J6已正确选择至 USB。
当我在靠近 J12的测试点检查使用的 LRCK 频率时、我始终看到44.1kHz。

->此 EVM 上使用的 TAS1020B 似乎仅限于44.1kHz。 但这可能是 TAS1020B 的配置问题(EVM 上的 MCU 最可能配置了该问题)或驱动程序问题。

此 EVM 是否应支持来自 USB 输入的44.1kHz 以外的其他采样率? 如果是、我如何使用这种更高的样品。

2.我还检查了 SPDIF-同 轴电缆和 SPDIF-TOSLINK 输入。 所有跳线和开关均已正确设置。 我通过输入按钮选择了正确的输入、并完全按照 Manal 的步骤操作。
这是我的测试结果:

-音频44.1kHz、88.2kHz:我听到音频、但 J12附近测试品脱时的采样率始终为44.1kHz (因此即使我播放88.2kHz)
- 48kHz、96kHz 音频:我听到音频、但 J12附近的测试品脱速率始终为48kHz (因此即使我播放96kHz)
- 176.4kHz 音频:我听不到任何音频、J12附近测试品脱时的采样率为44.1kHz。 我检查了测试点 SDN、该测试点一直处于低电平。
- 192kHz 音频:我听不到任何音频、J12附近测试品脱时的采样率为48kHz。 我检查了测试点 SDN、该测试点一直处于低电平。
我使用另一个器件对 SPDIF 信号进行了双频回声。 采样率和数据符合预期。

因此、使用 SPDIF 输入时、我面临两个问题:
答:DIX4192似乎仅以44.1kHz 或48kHz 的采样率输出 I2S 数据
B:DIX4192无法处理来自 DIR 的176.4kHz 和192kHt 样片
->我猜这是 MCU 对 DIX4192的一些无效配置。 时钟的路由可能不正确、并且始终使用参考时钟、而不是使用 DIR 中的时钟。

您能帮我使用采样率大于48kHz 的 EVM 通过音频测试 TAS5558吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andreas

      很抱歉、EVM 上的 USB 或 SPIDF 端口不支持输出各种采样率。 如果要使用 TAS5634的不同采样率进行测试、建议将 I2S 信号直接发送到器件 TAS5634的输入引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与此同时、我设置使用 μ I²S 输入来播放其他有效的样品。 但遗憾的是、这限制了 EVM 的使用、因为我需要另一个 PCB 来提供该数据。 有点遗憾。 尤其是因为它似乎不是硬件、而是 MCU FW 限制。

    尝试测试192kHz 采样率(TAS5558中的输入信号以及内部处理)时、我遇到了另一个问题。 在 PurePathConsole1的"TAS554/58 Proces Flow"选项卡中、有一个用于速率的下拉选择器。 在这里、我可以选择96、176.4和192kHz。 实际上、不是很清楚该参数的作用是什么。 一个通孔是采用了双二阶频率响应图的音频带。 但是、TAS5558配置似乎未被完全采用。 当我设置为"192kHz"(无论做什么)、播放192kHz 输入并设置双二阶滤波器(例如高通滤波器)时、我可以看到实际应用的滤波器不是配置工具中所示的频率。 但频率为半个。 我发现、作为一种方法、TAS5558不会在192kHz 模式下运行。 寄存器0xC5设置不正确。 当我手动更改寄存器0xC5时、双二阶滤波器按预期工作。

    请在两件事上帮助我吗?
    1.在 TAS5558的 PurePathConsole1中,此采样率参数的实际用法是什么?
    2.是否有手册介绍 PurePathConsole1的所有详细信息"TAS5548/58"目标

    非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andreas

      

    [引用 userid="549845" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1189102/tas5634evm-not-able-to-play-audio-with-samplerates-48khz-from-any-source/4481080 #4481080"]此采样率参数在 TAS5558的 PurePathConsole1中的实际用法是什么?

     PPC 软件将使用采样率来计算正确的 BQ 参数。 如果您选择的采样率值与实际使用的不同、BQ 将不正确。 您可以从频率响应曲线中找到它。

    [引用 userid="549845" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1189102/tas5634evm-not-able-to-play-audio-with-samplerates-48khz-from-any-source/4481080 #4481080"]是否有一本手册介绍了 PurePathConsole1的所有详细信息"TAS5548/58"目标

     很抱歉、旧器件的资源非常有限。 请检查以下文档是否对您有用。

    https://software-dl.ti.com/secure/software/asc_purepath/Audio/PUREPATHCONSOLE/X_Purepath_Console_1/PurePathConsole_Quick_Start_Users_Guide.pdf?__gda__=1674541858_1aa389ee717aea569764d63a190adbda