This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5634EVM:对 P0、P1和 P2的使用进行编程

Guru**** 2523130 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, TAS5634EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1189351/tas5634evm-programs-p0-p1-and-p2-usage

器件型号:TAS5634EVM
主题中讨论的其他器件:TAS5558

您好!

我有 TAS5634EVM、想要评估尤其是 TAS5558的功能。

我找不到可通过按钮程序 SEL 选择的程序 P0、P1和 P2的任何说明。 本手册仅介绍 P0。 这3个计划是关于什么?

感谢您的支持。

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    如果我们需要加载额外的配置、我们将 P1和 P2作为未来的一种验证措施、但 P0是唯一完全设置的程序。

    此致、

    Luis