This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 纯修补程序控制台3不能#39;t 启动:应用程序在以前的会话消息中遇到问题

Guru**** 2479905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1182498/pure-patch-console-3-doesn-t-start-the-application-has-encountered-a-problem-in-a-previous-session-message

您好!

我无法在 Windows 10计算机上再启动 PurePatchConsole 3。
开始时会弹出以下消息、我无法使其取消显示。

我尝试卸载/重新安装、从 PurePath 中清除所有文件夹、但每次都有相同的问题...

这非常烦人、因为我现在需要进行音频开发。

您是否有任何解决方案?


谢谢、
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      这似乎是一个非常独特的问题、您能否先按照以下文件检查环境设置?  我们现在不确定根本原因。

    e2e.ti.com/.../4578.PPC3_2D00_EnvVar-Fix.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答。
    很明显,此路径设置已在我的计算机的列表中:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、皮霍奇

      似乎没有问题、但您是否可以按照以下链接重新安装环境?

    https://tidrive.ext.ti.com/u/-9wn4gBcJ-3p3Cfp/bf20f7a1-032c-4f9d-95b8-fab5dd0ad760?l

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、皮霍奇

    很抱歉跳入。

    您是否有任何限制某些软件的防火墙?

    或者 、在重新安装 ppc3之前、除了 ppc3、还有一些与 MATLAB 相关的软件、可能也需要将其删除。

    我们也不确定根本原因、这一问题是否也在其他 PC 中发生?

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将尝试删除 PPC3、重新安装环境、然后重新安装 PPC3
    哪些软件可能与我需要删除的 Matlab 相关?

    我没有限制软件的防火墙、我的同事的计算机上显然不会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、操作没有解决问题、我一直在同一条消息上  
    由于这是一个全新的安装、我不明白为什么 PPC3会通知我"上一个会话"问题。  
    是否有 PPC3记录了我可以删除的先前会话?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、皮霍奇

    这是一个奇怪的问题。

    我们也不太确定其根本原因。  

    尝试另一台 PC 的方法是、可能的 PC 问题。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、您好、问题是我无法使用另一台计算机...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、皮霍奇

    让我联系我们的 PPC3团队、确认他们是否知道根本原因。

    收到回复后、我会尽快联系您。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、皮霍奇

    您是否已解决此问题?

    我们的 ppc3团队对此问题也没有任何提示。

    尝试使用另一台 PC 应该更快。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    我们仍然有问题、它在 我同事的计算机上正常工作、但我们并不总是在一起、因此找到导致此问题的原因会非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piocky、

    我们很难在一侧进行调试、因为我们无法重现此问题。 可能在卸载 PPC3时,请转至 C:\Users\[login name]\AppData\Local,并确保删除所有与 PPC3相关的文件,然后再重新安装。

    此致、

    Luis