This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:降低功耗的方法

Guru**** 2480365 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1189657/pcm1681-ways-to-reduce-power-consumption

器件型号:PCM1681

您好!

我找不到可以降低 PCM1681功耗的工作模式、例如待机、断电、省电或关断模式、但当 PCM1681在系统中处于空闲状态时、是否可以通过寄存器设置来实现此目的?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我们的 ADC 专家不在办公室、因此请耐心等待、因为回复会延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、 没有用于待机或省电或降低功耗的特定设置。 我唯一可以建议的是使用寄存器8 并 禁用所有 DACx。

    此致、

    Arash