This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5722L:TAS5722L 不在我们的电路板上运行

Guru**** 2480885 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5722L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1189765/tas5722l-tas5722l-does-not-run-on-our-board

器件型号:TAS5722L

我们的板上有一个 TAS5722L。 遗憾的是、它不起作用。 扬声器仅发出短开裂噪声。

 

我们怀疑硬件中存在错误、因为我们进行了以下测试。 我们分离了 I2C、仅通过 I2S 为 TAS5722L 提供数据。 扬声器没有声音。 然后、我们将 I2S 重定向到 EVAL 板(TAS5722LeVM)。 我们还分离了评估板上的 I2C。 扬声器发出一声提示音。

在我们的电路板上、我们观察到以下行为。 TAS5722L 报告 OCE。 我们通过 I2C (切换 SDZ 位)重置错误。 我们在 SDZ 位再次设置为1时触发[OSZI1.png]。 黄色= VCOM/Pin32。 粉色= FAULTZ/PIN2。 蓝色=扬声器+与 GND 间的关系。  

我们还观察到、在 OCE 之前的那一刻、输出端的电压似乎增加了。 以下记录[OSZI2.png]显示了从 OCE 输出开始到 OCE 的输出(扬声器+与扬声器-)处的电压。 粉红色=扬声器上的电压。
 

可以帮帮我们吗? 原理图或布局是否有错误? 或者我们是否做了其他事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在原理图中、您没有输出电感器、这是正确的吗?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

    我还将两个铁氧体磁珠从评估板焊接到我们的评估板上进行测试。 结果是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 PCB 中的制造错误