This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:连接8 Ω 1W 速度器

Guru**** 2480495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1189686/lm386-interface-with-8ohm-1w-speeker

器件型号:LM386

您好!

我正在设计使用 LM386N-4的扬声器驱动放大器电路。
数据表上的第6.5节显示了 LM386N-4的输出功率特性。
此输出功率特性的条件为 Vs=16V、RL=32欧姆。

我将为该放大器电路连接8 Ω 1W 扬声器、并为 LM386N-4提供+15V 电压。
我想检查在将8Ω Ω 1W 扬声器连接到该电路时是否有问题。

此致、

网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

     最小扬声器阻抗规格为4Ω Ω、因此您打算使用的8Ω Ω 应该正常。
    您还可以参阅第 5页的 D/S 图3、在较高的电源电压下、输出似乎达到~6.5Vpp。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan

    感谢你的答复。

    您的回复对我很有帮助。

    我连接8 Ω 扬声器。

    此致、

    网状网络