This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5721:具有 EQ 和限制器的2欧姆音频放大器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5729MD, TAS2557EVM, TAS2557, TAS2110, TAS2562, TAS2780, TAS5721, TAS5733L, TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1188913/tas5721-2-ohms-audio-amplifier-with-eq-and-limiter

器件型号:TAS5721
主题中讨论的其他器件:TAS2557EVMTAS2557TAS2110TAS2562TAS2780、 TAS5729MD TAS5733LTAS2563

各位专家:

我正在努力帮助客户选择产品。 他 在选择具有以下特性的音频放大器(理想情况下为 TAS 系列)时需要帮助:

-可接受2欧姆的最小负载

- EQ 部分和限制器部分、可通过 PurePath 进行编程

请提供建议。 非常感谢。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、



    您能否提供有关此客户系统的输出功率要求和预期电源电压的信息?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luis、

    客户基本上拥有两个4欧姆扬声器、这些扬声器目前由4.5瓦输出立体声(2个通道)放大器供电

    如果单声道放大器能够支持两个并联连接的4欧姆扬声器、则可以选择单声道放大器。 换句话说、输出上的负载为2欧姆

    他们 在 TAS2557EVM 上测试了该并联接线、看起来工作正常。

    您能否帮助 确认 TAS3557正常、或者您可以帮助找到与此 TAS 等效的立体声器件  

    谢谢、此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    让我谈谈 TAS2557。
    尽管他们使用 EVM 进行的测试是可以的、但如果他们仍在考虑以这种方式使用、我建议进一步测试。 主要问题是、指定的最小负载电阻为3.6欧姆(考虑到4欧姆负载的容差)。 因此 、将其中的两个扬声器并联会显著地加载放大器的输出。

    也许他们还可以通过将扬声器串联而不是并联来进行测试。 此外、我假设此应用不需要扬声器保护算法、因此可以将其他器件视为 TAS2562或 TAS2110。 如果您有较高的电压轨、您也可以检查 TAS2780。
    在所有这些情况下、最小负载规格仍为4欧姆。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您提供这3个基准、但遗憾的是、它们都是单声道(1x 输出)、并且似乎不包含 TAS2557中类似的均衡部分。 您确认吗?

    对于包含类似 TAS2557的均衡部分的立体声(2x 通道)放大器、请提供建议。 谢谢你。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我知道的大多数器件都是单声道、让我检查一下立体声选项。 今天稍后、我将再次发表进一步的评论。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    也许 TAS5721、TAS5729MD 或 TAS5733L 等器件可能更接近匹配?
    这些放大器需要更高的电源电压、因此没有同样立体声的升压放大器(类似于 TAS2557或 TAS2563)。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师