This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:如何在 PurePath 控制台主板上启用 SPDIF (光输出)

Guru**** 2753055 points

Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-CMBEVM, TAS5825PEVM, TAS5825MEVM, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1189599/purepath-cmbevm-how-do-i-enable-spdif-opto-out-on-a-purepath-console-motherboard

器件型号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5825PEVMTAS5825MEVMTAS5825M

我有 一个具有 TAS5825MEVM 的 PurePath-CMBEVM 和一个单独的 TAS5825PEVM 电路板。 我想使用光缆连接这两种设置。

理想情况   下、采用 TAS5825MEVM 设置的 PurePath-CMBEVM 应使用 USB 作为音频源、数字音频环回光电耦合器、从此处开始、光缆将连接到 TAS5825PEVM 电路板的光电输入端并用作源。

这是否可以设置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Zoltan

      根据您的描述、应该没有问题。 我们可以尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、大家听得好

    我昨天尝试过、但它不起作用。 设置以太网时是否需要进行任何特定配置?
    我在  PurePath-CMBEVM 上注意 到、光电输出连接器内部应打开的红色指示灯未亮起、表示没有数字输出。

    我  已使用 Pure Path Console 3照常配置 PurePath-CMBEVM 设置、并使用 TAS5825MEVM 设置、我使用 USB 输入在扬声器终端上获得音频输出、因此设置正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地狱之地

    是否要使用 TAS5825M 的 SDOUT? 最好直接连接 I2S 信号。

    此致、

    Luis