This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2764EVM:通过 PC 播放时音量低

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2764EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1189302/tas2764evm-low-audible-volume-when-playing-through-the-pc

器件型号:TAS2764EVM

通过 USB 连接测试 TAS2764EVM 时、客户和我的音量都很低。 4Ω 我们注意遵循用户指南中的建议、我们通过 Δ Σ 扬声器获得的功率很小。 使用 Audacity 软件测试音调时、我会在各种频率下听到良好的音量。

该系统通过4 Ω 扬声器连接到5V。 示波器中的扬声器信号按预期达到5V。 我认为功率限制是调制的结果、而不是硬件问题。 无论如何、未对 EVM 进行任何修改。

计算机或 PPC3上是否有任何设置我们可能会丢失?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    让我们来看看一些可能相关的问题:

    • 请共享您正在使用的配置的 PPC3文件。 或列出对 PPC3执行任何更改时应遵循的步骤。
    • 确保 Windows 输出音量没有降低
    • 我假设您打算仅使用 EVM 上的1个通道、对吧? 您是否移除了与未使用通道相关的跳线? (PVDD、VBAT1S、AVDD 和 IOVDD)
    • 您提到的 Audacity 音量似乎正常、当音频降低时、您正在播放什么内容? 媒体播放器或网站音频?

    如果需要、我们可以通过电子邮件跟进设置 WebEx 呼叫、只需通知我即可。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    只需返回以关闭 e2e 上的线程:

    此问题与 BOP 配置有关、尽管 PPC3 GUI 建议禁用此功能、但实际上并未在器件配置中禁用此功能。
    目前的权变措施是使用 PPC3来启用 BOP、将每个单独电平的阈值设置为最小值、然后禁用每个电平和整个 BOP 块、并重新启用器件。
    此问题已报告给我们的软件开发团队、应在以后的更新中解决。

    谢谢、如果客户遇到任何问题或有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师