This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906CEVM-U:有源 LPF 和截止频率的用途

Guru**** 2479385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1190420/pcm2906cevm-u-purpose-of-the-active-lpf-and-cutoff-frequency

器件型号:PCM2906CEVM-U

您好!

我知道这是一个 Roch 结构中的二阶低通有源滤波器。

根据我的计算、此 LPF 的截止频率为30kHz、阻尼因子为0.619、增益为-1。

我想确认我的结果,特别是对这个频率下这个低通滤波器用途的解释。

谢谢!

昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 d/s 中的电气特性、LPF 的 fc = 20kHz。 此外、我们建议在扬声器放大器之前添加 LPF、以消除带外噪声并帮助消除混叠