This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105EVM-K:物料清单(BOM)不正确

Guru**** 2481415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1190148/tlv320aic3105evm-k-bill-of-materials-bom-is-incorrect

器件型号:TLV320AIC3105EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104

您好!  

我想指出、在本参考文档中、BOM 与原理图不匹配。  

  • SLAU217A–2007年7月–2014年1月修订 TLV320AIC3105EVM 和 TLV320AIC3105EVM-PDK

具体而言、LOP、LOM 等线路上的输出电容器 C33-C36)与 BOM 不匹 配、因为 C33是47uF 6.3V 陶瓷贴片电容器、±20%、X5R。 C34是 0.1uF 16V 陶瓷贴片电容器、±10%、X7R。  

我认为还有其他错误。  我很确定每个电路原理图项目的正确值是 47uF 6.3V 陶瓷贴片电容器、±20%、X5R。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、AIC3105EVM BOM 中似乎存在错误、创建多个 BOM 时可能出现拼写错误、因为 USBMOD-EVM 上有0.1uF C34、但其相应的 BOM 中未列出。 我建议在您的设计中放置组件时进行仔细检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 tlv320aic3106evm 中的原理图和旁路。 这似乎是一种合理的解决方法吗?

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、由于 TLV320AIC3104具有 SW/HW 特性以及输入和输出数量、因此它应该起作用、因此它可以提供更好的同类比较。

    此致、