This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:有关 TLV320AIC3254驱动器与放大器的问题;HID

Guru**** 2479655 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187893/tlv320aic3254-question-about-tlv320aic3254-driver-hid

器件型号:TLV320AIC3254

你好

我是 yoonju。

我们在  TigerLake-H 主板中使用 TLV320AIC3254 I2S 编解码器。

 

1. 是否需要用于 Windows 10和 Linux 的 TLV320AIC3254驱动程序?

  - 如果是,我可以从哪里获得驱动程序?

2. 我目前正在与 BIOS 工程师一起开发。 我想知道 TLV320AIC3254的 HID 是否存在、我知道吗?

感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在以下链接中找到相应器件的 Linux 驱动程序:

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773056/faq-linux-drivers-device-drivers-for-aic31xx-dac31xx-aic325x-aic320x-aic326x-aic321x?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=AIC310x%25252525252525252520Linux%25252525252525252520Driver

    我们没有仅使用 Windows 驱动程序的 Linux。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    1.我能理解 Windows 10可以在没有驱动程序的情况下使用吗?

    2. 是否可以知道 TLV320AIC3254的硬件 ID?
    *在使用 BIOS 时、需要注意 HID 必须存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我们没有 Windows 驱动程序。

    我将要求我们的固件团队进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    很抱歉告诉您、我们没有用于 AIC3254的 Windows 驱动程序。 我们建议使用我们的 Linux 驱动程序作为示例代码来编写 Windows 驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

     我们对 Windows 驱动程序有一些疑问。

    1 、答复中说,我了解到没有 Windows 驱动程序,我需要使用 Linux 源代码创建驱动程序。

    总之 、您是否说为了在 Windows 10中使用 TLV320AIC3254、它无法与 Windows 10基本驱动程序配合使用?

    3. 是否无法接收 AIC3254的其他 HID 信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请注意、我们的 Linux 驱动程序专家盛豪总部位于中国、其响应因中国新年而延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我完全理解并将等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有专门开发的 Windows 驱动程序、AIC3254将无法在 Windows 系统下工作。

    对于 HID 信息、必须在 BIOS 中手动设置它、驱动程序 INF 文件必须包含相同的 HID 信息、然后可以为器件部署驱动程序。

    另外一个问题、如果您计划开发 Windows 驱动程序、则 HLK 测试也应参与驱动程序开发。