This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806M:将数字音频从 TAS5806M 传输到100 DAC

Guru**** 2479895 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5806M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1190675/tas5806m-transmit-digital-audio-from-the-tas5806m-to-100-dacs

器件型号:TAS5806M

您好!

我想同时将来自 TAS5806M SDOUT 引脚的数字音频输出传输到100个 DAC、而不会产生任何信号损失。

您会推荐哪种传输方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francesco

    这似乎是非常不正常的用法。

    让我与我们的团队成员确认一下。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    谢谢你。 我们想到了一个大项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francesco

    I2S 信号应该是一个不错的选择。

    但 老实说、连接了100多个器件可能是一项挑战。

    谢谢。

    Jesse