This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:关于简单的重调优变量

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1189306/purepathconsole-about-simple-resigster-tuning-variables

器件型号:PUREPATHCONSOLE
主题中讨论的其他器件:TAS5806MEVM

我目前正在学习如何使用 purepathconsole3的每个 GUI、但我并不真正了解如何使用简单的寄存器调优参数。
您有手册吗?

石桥高鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishibashi-San、您好!

    能否提供您尝试使用 PPC3配置的器件的器件型号? 或者您在软件中使用的面板的屏幕截图?
    谢谢

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan Salazar-San

    我正在使用的器件的器件型号为"TAS5806MEVM"。

    Takeru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takeru、

    有关调整 TAS58xx 器件 https://www.ti.com/lit/an/slaa894/slaa894.pdf?的指导、请参阅此应用手册 

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指出应用手册。

    我想问另一个问题、如果我在 Simple Register Tuning 中更改"SDOUT origin"的"pre/post"、会发生什么变化?

    谢谢你。

    Takeru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDOUT 中的 PRE、来自 I2S 输入的相同数据、SDOUT 中的 Post、是所有 DSP 处理后的后处理数据。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够理解。
    扬声器的音频输出是否有任何差异?

    Takeru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takeru、

    如果您使用的是后处理数据、它将反映您在该 SDOUT 上对 TAS58xx DSP 执行的任何音频处理、预置 SDOUT 会向您显示器件在 I2S 输入上看到的数据。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道。
    关于"简单寄存器调优"中"高级 SRT 中的"PWM 开关频率"和" D 类环路带宽"、在实际使用中、两者都应设置为最大值吗?

    Takeru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Takeru

      此数据表中似乎遗漏了 TAS5825下表中的信息、我们可以遵循相同的规则。 更大的带宽有助于实现 THD 性能、但需要同时使用更高的 PWM、可能会降低效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够理解。
    感谢你的答复。

    Takeru