This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:[eq/FIR 滤波器]关于 BQ 结构和128抽头 FIR 滤波器之间的差异

Guru**** 2479895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1190249/purepathconsole-eq-fir-filter-about-the-difference-between-bq-structure-and-128tap-fir-filter

器件型号:PUREPATHCONSOLE

我想问一下均衡器/FIR 滤波器 GUI 中有关"BQ 结构(GUI 左侧的图形结构)"和"128抽头 FIR 滤波器"的以下三个问题。

・这些差异是否仅在可操作性方面存在?
・如果我想过滤输入信号、我可以只使用其中一个信号吗?
・当使用这两个滤波器时、它们在哪些情况下适用?

很抱歉、有很多问题、但请回答。

Takeru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Takeru

    [引用 userid="548890" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1190249/purepathconsole-eq-fir-filter-about-the-difference-between-bq-structure-and-128tap-fir-filter・这些差异是否仅在可操作性方面存在?

     它们只是不同类型的音频滤波器、没有很大差异。

    [引用 userid="548890" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1190249/purepathconsole-eq-fir-filter-about-the-difference-between-bq-structure-and-128tap-fir-filter・如果我要过滤输入信号,我可以只使用其中一个信号吗?[/quot]

    只使用其中一个是可以的。

    [引用 userid="548890" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1190249/purepathconsole-eq-fir-filter-about-the-difference-between-bq-structure-and-128tap-fir-filter・使用这两个筛选器时,在哪些情况下它们是合适的?

    在大多数情况下、使用 BQ 是可以的、我们设计的 BQ 非常易于使用。 我们的一些客户可能希望自己构建滤波器、可以使用 FIR 滤波器功能并上传系数。 您还可以通过以下链接检查 IR 和 FIR 滤波器之间的差异。

    www.juansaudio.com/.../iir-vs-fir-understanding-their-differences

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够理解。
    感谢你的答复。

    Takeru