This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:查询 MCLK 语音八通道数字 PDM 麦克风44.1kHz

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1190307/tlv320adc5140-requerd-mclk-voor-eight-channel-digital-pdm-microphone-44-1khz

器件型号:TLV320ADC5140

您好!

在哪里可以找到  MCLK 声控八通道数字 PDM 麦克风采样、或者如何计算在44.1kHz 频率下的采样?

我认为256x 44.1kHz = 11.2896MHz  

在下面的应用中、如果您超过特定的 nr 个麦克风、并且没有8个数字输入示例、则有时会使该频率加倍。

SBAA382 [配置和操作 TLV320ADCx140作为音频总线 主设备]

此致、

GRAD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Grad、

    感谢您的提问、请等待24-48小时的回答。  

    此致、  

    其他  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Grad、

    在44.1kHz 采样率下的 MLCK 计算可在表7 (标题为:表7)中找到。 支持的 FSYNC (44.1kHz 的倍数或亚倍数)和 BCLK 频率)以及"将 TLV320ADCx140配置和运行为音频总线 主控"应用手册的表4。  

    至于麦克风数量、TLV320ADC5140支持多达8个数字麦克风输入。

    此致、

    其他  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到了、但如果我很了解、这适用于 BCLK。 我不明白为什么 MLCk 会增加一个以上的麦克风。 请参阅  SBAA382的下图[配置和操作 TLV320ADCx140作为音频总线 主控]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grad、

    抱歉耽误您的时间、我们将在12至24小时内提供解决方案

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grad、

    如果您看一下表6前面的简短段落、 MCLK 会加倍、以便在系统中使用更多的 DSP 块或更高级别的 DSP 计算。  

    此致、

    其他